我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION8650圆形仪表底座是什么型号(订货号)?
问题描述:
ION8650圆形仪表底座是什么型号(订货号)?

所属产品线:
ION8650

解决方法:

ION8650圆形仪表底座的型号取决仪表本体的接线方式,也就是取决于电压和电流端子的排布,具体的接线方式和端子排布如下两个图。

Form 9S 和 Form 35S底座型号(订货号)分别为:A-BASE-ADAPTER-9 和A-BASE-ADAPTER-35。