FA422134
FA422134
我们今天能为您提供什么帮助?
ION9000通过Modbus TCP(502端口)通讯时,同时支持多少个客户端访问?
问题描述:
ION9000通过Modbus TCP(502端口)通讯时,同时支持多少个客户端访问?
所属产品线:
ION9000电能质量监测装置
解决方法:
最多32个。
其他协议可参见下表:
首次发布日期:
2022/5/11
修订日期:
2022/5/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ION9000电能质量监测装置
探索更多
范围:
ION9000电能质量监测装置