我们今天能为您提供什么帮助?

ION9000的数字输入、数字输出、继电器输出需要外部激励电源吗?

问题描述:
ION9000的数字输入、数字输出、继电器输出需要外部激励电源吗?

所属产品线:
ION9000电能质量监测装置

解决方法:

ION9000的数字输入有8个,用的是表计自身的24V DC电源。数字输出有4个,需要外部激励电源,电源电压≤30V AC或≤60V DC,电流≤75mA。继电器输出有2个,也需要外部激励电源,电源要求<250V AC  ≤8A(DC)或<24V DC  ≤5A(DC)。