问题描述:
ION9000如何使用ION Setup导出配置?所属产品线:
ION9000电能质量监测装置解决方法:
ION9000仪表可以通过ION Setup导出配置,具体流程如下:
1、通过ION Setup连接ION9000仪表;
2、点击Setup Assistant——Reports——Meter Configuration——Display
如下图所示:

3、点击Save As将导出来的表格另存在您的保存路径就可以了。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ION9000仪表可以通过ION Setup导出配置,具体流程如下:
1、通过ION Setup连接ION9000仪表;
2、点击Setup Assistant——Reports——Meter Configuration——Display
如下图所示:

3、点击Save As将导出来的表格另存在您的保存路径就可以了。

是否有帮助?