我们今天能为您提供什么帮助?

如何用ION Setup软件将PM8000日志记录信息周期,由Circular更改为Stop-when-Full?

问题描述:
用ION Setup软件更改PM8000日志记录信息周期。

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

在高级设置模式下,选Data Rec Modules,在右边的对话框,双击想要修改的日志,在弹出的对话框中选中Setup Registers,然后在RE16 RecordMode里面将Circular更改为Stop-when-Full。