PM8243屏幕右上角计费锁图标绿色,在表头测无法更改PT和CT的变比参数,提示“attempt to access hardware locked module denied”,是什么原因?
问题描述:
PM8243屏幕右上角计费锁图标绿色,在表头测无法更改PT和CT的变比参数,提示“attempt to access hardware locked module denied”,是什么原因?所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表解决方法:
表计如果出现下面的现象,代表此表已经被锁定,无法进行PT/CT的参数修改。


如果想要取消锁定,可以在保证所有设备断电的情况下,找到表顶部的计费锁开关,拨动开关关闭计费锁定。
是否有帮助?