问题描述:
PM8000仪表的IEC61850通讯支持第一版(Edition 1)还是二版(Edition 2)?所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表解决方法:
1、PM8000仪表的IEC61850通讯支持第一版,也支持第二版;
2、在利用CET850进行配置CID文件时,需要在官网下载对应版本的ICD文件进行配置(搜索测量仪的固件和相关文件,里面包含两个版本的ICD文件)。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1、PM8000仪表的IEC61850通讯支持第一版,也支持第二版;
2、在利用CET850进行配置CID文件时,需要在官网下载对应版本的ICD文件进行配置(搜索测量仪的固件和相关文件,里面包含两个版本的ICD文件)。
是否有帮助?