我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000仪表的WAGES监控功能是什么?

问题描述:
PM8000仪表的WAGES监控功能是什么?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

WAGES 监控允许您记录和分析所有能源和公共设施的使用情况。

您的系统可能会使用多种不同类型的能源。例如,您可能会在工业流程中使用蒸汽或压缩空气,在光和计算机领域使用电力,使用水进行冷却,并使用

天然气来加热。WAGES 监控从上述各种能源中收集使用情况信息,以进行更完整的能源分析。

WAGES 信息可帮助您:

• 识别损耗或低效情况。

• 更改需求以降低成本。

• 优化能源使用情况。

WAGES示例:此示例演示水流测量仪的WAGES 监控。

您可以将测量仪的数字输入连接至传感器,传感器针对每15 千升(4000 美制加仑)水发送1 个脉冲。配置输入量测量通道并将其分配给数字输入之

后,测量仪便可检测和记录输入脉冲。然后,能源管理系统可使用测量仪提供的信息来执行WAGES 分析。