我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000/ION9000的IO模块指示灯的功能什么?

问题描述:
PM8000/ION9000的IO模块指示灯的功能什么?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

PM8000ION9000仪表IO模块分别是:METSEPM89M2600数字(2 路输出,6 路输入) & METSEPM89M0024模拟(2 路输出,4 路输入)。

模块指示灯的功能介绍如下:

H-状态指示灯;I-数字输入指示灯 (6);J-数字输出指示灯 (2);K-模拟输入指示灯 (4);L-模拟输出指示灯 (2)。

指示灯的具体含义见下图: