FA422163
FA422163
我们今天能为您提供什么帮助?
PowerTag FD连接FDM12D可设置的过流报警范围是多少?
问题描述:
PowerTag FD连接FDM12D可设置的过流报警范围是多少?
所属产品线:
FDM12D
解决方法:
范围是:30%~105%*Ir
首次发布日期:
2022/5/11
修订日期:
2022/5/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
FDM柜门显示屏
探索更多
范围:
FDM柜门显示屏