我们今天能为您提供什么帮助?

PM3250仪表如何读取实际电度值?

问题描述:
PM3250仪表如何读取实际电度值?

所属产品线:
PM3200

解决方法:

1.从仪表显示界面查看:

(1).进入显示模式(任意界面按ESC按键都可切换至显示模式)。

(2).按向下键切换至"Etotal"界面。

(3).按OK键进入,可依次查看Ea有功电能、Er无功电能、Eap视在电能。

2.通讯读取寄存器值:

(1).按64位整型数据方式读取。

(2).按32位浮点型数据方式读取。