我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM3255怎么设置报警去关联DO点?
问题描述:
PM3255怎么设置报警去关联DO点?

所属产品线:
PM3200

解决方法:

在ION setup中创建PM3255的模板后,双击Alarming。

选中Standard,点击Edit。

选中Global settings,点击Outputs。

在outputs中选择需要关联DO1还是DO2,点击OK保存。

然后在对应的报警类型中选择点击Enable,然后设置目标阈值,点击OK保存。