我们今天能为您提供什么帮助?

为什么PM2125C2DI2RO DI寄存器值始终为0xFFFF,ION Setup中I/O Setup菜单为空白?

问题描述:
无论接入DI的外部开关量为分还是合DI始终不变位

所属产品线:
PM2000

应用环境:
PM2125C V1040

原因:
IO模块与仪表本体连接松动

解决方法:

当IO模块连接松动时,测试结果如下

PM2125C IO模块松动

解决方法:适当按压IO 模块使其与本体连接良好。



附件
PM2000 IO模块松动_20210918171250.jpg