PM2125CA和PM2225CA如何读继电器输出状态?
问题描述:
PM2125CA和PM2225CA如何读继电器输出状态?所属产品线:
PM2000解决方法:
寄存器2568表示继电器输出是否有效(0=无效,1=有效;bit0位=RO1,bit1位=RO2),继电器输出状态寄存器是2569(bit2位=RO1,bit3位=RO2)
以设备地址为1,用03功能码读,报文示例如下:
Tx:01 03 0A 07 00 02 XX XX
Rx: 01 03 04 00 03 00 04 XX XX
是否有帮助?