我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350P复费率设置?

问题描述:
PM5350P复费率设置?

所属产品线:
PM5350P

解决方法:

PM5350P固件4.2.2版本在第一次修改复费率时,会提示与其他费率冲突的设置。用ION setup选择PM5350P MT16(16费率)模板也无法修改,此时可以先选择如图所示8费率模式模板任意去修改一个费率。修改成功后,再改回PM5350P MT16(16费率)模板或者直接在表计中即可修改。