我们今天能为您提供什么帮助?

PM2213RS能一直显示某一测量界面吗?

问题描述:
PM2213RS能一直显示某一测量界面吗?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

可以。

1. 按住“Menu”键持续 3 秒。

2. 输入密码。默认密码为 0001。

3. 按“确定”键进入设置。

4. 按“向上键”导航至“dISP”。

5. 在第三行选择要显示的界面并确认。

6. 然后在下一个CYC界面,时间设置为0。

就设置成功了。