我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350P自诊断代码0005表示什么,如何查看具体的报错?
问题描述:
如何根据PM5350P自诊断代码查看具体的报错

所属产品线:
PM5350P

应用环境:
PM5350P

解决方法:

通过PM5350P 的维护-诊断查看到的自诊断代码为十六进制,将其转换为二进制,通过查看寄存器20003的位定义可以查看具体的报错内容。

如0005转换为二进制后为0000 0000 0000 0101,其第1位与第3位为1,即Summary和VRAM Failure所在的位为1,表示NVRAM Failure。

寄存器 20003的位定义如下:

0 = OK, 1 = Error Detected

Bit 01 = Summary ( on if any other bit is on - Maintenance Icon shown on HMI )

Bit 02 = RAM Failure

Bit 03 = NVRAM Failure

Bit 04 = RTC Failure

Bit 05 = Calibration Failure

Bit 06 = Clipping Detected

Bit 07 = Over-Running Energy Pulse Output

Bit 08-16 Not Used