我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350P如何预置电能?

问题描述:
PM5350P如何预置电能?

所属产品线:
PM5350P

解决方法:

PM5350P可以使用 ION Setup 配置预设电能值

1. 启动 ION Setup;

2. 连接到您的测量仪;

3. 打开Preset Energy屏幕;

4. 需要单击Edit以配置Setup参数;

5. 从列表中为每个参数设置Preset Energy值;

6. 单击Send,将更改保存至测量仪。