我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350P仪表的电能值范围是多少?
问题描述:
PM5350P仪表的电能值范围是多少?

所属产品线:
PM5350P

解决方法:

PM5350P仪表的电能值范围(输出、输入、输出+输入、输出-输入)如下:

有功电能 0至9.2x10^18Wh
无功电能 0至9.2x10^18Wh
视在电能 0至9.2x10^18Wh