我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350P如何复位电能值?
问题描述:
PM5350P如何复位电能值?

所属产品线:
PM5350P

解决方法:

PM5350P复位电能操作如下:

1、点击最右键滚动菜单,找到“维护-Maint”菜单;

2、点击“维护-Maint”下面对应的按钮进入子菜单,然后选择子菜单“复位-reset”按钮;

3、在“复位-reset”按钮子菜单下,选择“全复位-Global resets”进入子菜单;

4、在“全复位-Global resets”子菜单中,点击下键选择进入“电能-Energies”,然后进入密码界面,输入密码后确定复位(默认密码为0000)。