我们今天能为您提供什么帮助?

利用ION setup修改PM5350P电能单位?

问题描述:
利用ION setup修改PM5350P电能单位?

所属产品线:
PM5350P; ION Setup 3.0

解决方法:

首先PM5350P的固件版本需要升到4.2.2,在ION setup中创建模板时选择PM5350P MT16,点击I/O Configuration菜单,进入后选择Energy Pulsing,选择Energy Scaling,点击Edit编辑,点击send保存至仪表。修改之后仪表的单位并不会改变,比如单位修改为Kilo之后,表上累计的电能不会从wh变成kwh,而是累计到一定数值后才会变成kwh,且表计显示的最大值会在累计到999.99kwh后自动复位。同理,单位修改为Mega,Giga,Tera,Peta,Exa也是同样的原理。