我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM6200H能否更改设置密码?
问题描述:
DM6200H能否更改设置密码?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

可以,默认密码为0000。

测量仪密码只能通过前面板进行配置, 要使用设置来更改测量仪密码步骤如下

1. 从主页中使用向上或向下按钮导航至 Maintain
2. 按确定。
3. 使用向上或向下按钮导航至 Set
4. 按确定。
5. 输入密码。默认密码为 0000
6. 按确定。
7. 按向上按钮选择 PASS 参数。
8. 按确定。
9. 按向下或向上按钮更改数字。
: 使用向左按钮将光标移动到下一个数字。
10. 按确定。
11. 按向左按钮。
12. 选择 Yes按确定按钮保存您的设置。

设置密码范围:0000-9999。