iEM3255如何设置CT变比?
问题描述:
iEM3255如何设置CT变比?所属产品线:
iEM3000解决方法:
◆ 同时按住 OK 键和 ESC 键约2秒,进入配置模式,提示输入密码,初始密码为0010。按 OK 键确认进入,屏幕出现已访问配置模式的次数。
◆ 配置界面可翻屏对不同参数进行设置,按▽键1下,翻到第2屏CT&VT设置,
第一项为CT Secondary,表示CT二次侧电流,可设置为1A或5A。
第二项为CT Primary,表示CT一次侧电流,范围1 - 32767A。
◆ 在当前页面按▽键,可对参数进行编辑,按 OK 键向左移动光标,按 ESC 键返回上一层。
◆ 设置好后按 OK 键,屏幕显示Save Setting?按 OK 键保存即可。
是否有帮助?