我们今天能为您提供什么帮助?

DM2000系列仪表的电能读数不准确的原因有哪些?

问题描述:
DM2000系列仪表的电能读数不准确的原因有哪些?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

仪表的电能读数不准确需从以下几个方面来排查原因:

1.仪表的电能累加是基于对功率的测量,需先确认仪表的功率值与实际负荷是否相符。

2.对于支持双向电能计量的仪表,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。

3.在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。看分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。相序接错也会引起仪表电能走字异常。

4.如果现场有小的电能累计误差,如2~3%偏差, 要注意着是不是有电流互感器精度引起的误差。