我们今天能为您提供什么帮助?

DM2350N,DM2355N(S),DM2365N(S)的继电器输出是否可以在仪表上直接控制其闭合或断开?

问题描述:
DM2350N,DM2355N(S),DM2365N(S)的继电器输出是否可以在仪表上直接控制其闭合或断开?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

可以的,操作步骤如下:

1.按住“menu”键持续3s以上,进入设置;

2.按“向左”或“向上”按钮选择“opr”界面,按“确定”;

3.输入密码,默认密码为 0001,按确认键;

4.按“向左”或“向上”按钮导航到需要控制的do.1或do.2菜单,按“确认”进入菜单;

5.通过修改on/off来控制输出继电器的闭合与断开;

6.修改完成后可通过长按“menu”键退出设置。