我们今天能为您提供什么帮助?

DM2350N怎么自定义上电显示界面?

问题描述:
DM2350N怎么自定义上电显示界面?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

长按Menu,显示ProG;

按OK,输入密码0001;

按OK,显示SYS;

按OK,显示Cod.P;

按向上,显示Cod.o;

按向上,显示DISP;

按OK,在第三行选型上电选择界面;

选定后,按OK;

按2次Menu,显示Save;

选择Yes,就更改成功了。