ATV12变频器导轨安装附件怎么选择?
问题描述:
ATV12变频器导轨安装附件怎么选择?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12可以通过附件安装在35mm的导轨上,具体的匹配方案如下:
VW3A9804适用于:ATV12H018F1,ATV12H037F1,ATV12H018M2...H075M2,ATV12H018M3...H075M3
VW3A9805适用于:ATV12H075F1,ATV12HU15M2,ATV12HU22M2,ATV12HU15M3,ATV12H22UM3
VW3A9806适用于:ATV12HU30M3,ATV12HU40M3
是否有帮助?