我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器用端子做正反转的参数如何设置?

问题描述:
ATV12变频器用端子做正反转的参数如何设置?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器可以通过端子起停的控制方式实现正反转,参数设置步骤如下:

1、首先确认变频器控制方式为端子控制:

[ CONF ] - [ FULL ] - [ CTL ] - [ CHCF ](通道配置) 参数设置为“SEP”(隔离通道);

[ CONF ] - [ FULL ] - [ CTL ] - [ CD1 ](命令通道1) 参数设置为“TER”(端子)。

2、下面分别介绍2线控制和3线控制时正反转参数的设置:

如果[ CONF ] - [ FULL ] - [ I-O ] - [ TCC ](控制类型) 参数设置的是“2C”(2线控制),则LI1端子是正转,反转控制端子可以在[ CONF ] - [ FULL ] - [ FUn- ] - [ rrS ](反转分配)参数中设置,例如使用LI2端子控制反转,则将[ rrS ]设置为“L2H”;

如果[ CONF ] - [ FULL ] - [ I-O ] - [ TCC ](控制类型) 参数设置的是“3C”(3线控制),则LI1端子是停止,LI2端子是正转,反转控制端子也是在[ CONF ] - [ FULL ] - [ FUn- ] - [ rrS ](反转分配)参数中设置,例如使用LI3端子控制反转,则将[ rrS ]设置为“L3H”。