ATV12变频器无法启动是什么原因?
问题描述:
ATV12变频器无法启动是什么原因?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
变频器启动需要2个条件:启动命令和频率给定。ATV12出厂默认端子LI1和24V接通运行,模拟量AI1 0-5V电压调节频率。
如果ATV12变频器无法启动,可以按照以下步骤排查原因:
(1)首先,确认变频器状态是否正常,ATV12待机状态显示rdy,其他状态代码见下图说明。
注意:如果变频器面板显示代码并闪烁,说明变频器处在故障状态,需要根据手册确认确认故障原因并在排除故障后复位。
(2)如果给了启动信号还显示rdy,需要检查启动信号;如果给了启动信号后显示0.0,说明已经启动,没有频率给定,在不需要经常调速的应用场合可以将低速频率LSP设置为自己需要的运行频率。
注意:ATV12变频器如果是端子启动,Modbus通信给定频率,需要通信先给定频率,再通过端子启动,如果通信没有给定频率,端子直接给启动信号,变频器也是不启动的;原因是频率给定寄存器在送电后默认为空值,导致变频器无法启动。
ATV12变频器状态信息见下图:
是否有帮助?