FA422234
FA422234
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器使用4-20mA给频率时,能否用4mA对应高速,20mA对应低速?
问题描述:
ATV610变频器使用4-20mA给频率时,能否用4mA对应高速,20mA对应低速?
所属产品线:
ATV610变频器
解决方法:
可以,将AIx的最小值设置为20mA,最大值设置为4mA即可实现。
首次发布日期:
2022/5/13
修订日期:
2022/5/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV610变频器
探索更多
范围:
ATV610变频器