ATV610变频器的时钟功能如何设置?
问题描述:
设置ATV610变频器的时钟功能所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV610变频器不能通过面板设置日期和时间,但是可以通过Modbus地址7391、7392分别给变频器设置日期和时间。
日期地址7391的bit0~bit4位代表“日”,bit5~bit8位代表“月”,bit9~bit15位代表“年”。
例如:7391中读到的是二进制的0010 0111 0101 0110。
10110转化为十进制是22,1 010转化为十进制是10,0010 011转化为十进制是19,那么日期就是 22/10/2019。
时间地址7392的bit0~bit7位代表“分钟”,bit8~bit15位代表“小时”。
例如:7392中读到的是二进制的0001 00000010 0000。
0001 0000转化为十进制是16,0010 0000转化为十进制是32,那么时间就是 16:32。
通讯写完了不需要断电重启,该方法也适用于ATV630和ATV930。
以上内容同样适用于御程系列ATV600,ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?