MT空气断路器EMRS设置和介绍?
问题描述:
MT空气断路器EMRS设置和介绍?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:

只有P型和H型控制单元,可以通过IO模块设置断路器的EMRS模式,在前面板的刻度盘调至3,并处于解锁状态。在进行节能维护设置 (ERMS) 时,通信接口模块 (IFM 或 IFE 接口) 的挂锁必须处于“解锁”位置(挂锁打开)。对于没有 IFM/IFE 接口的 IMU,MicroLogic 脱扣单元的显示器上 COM 设置/远程设置菜单中的访问许可参数必须设置为是。在 ERMS 模式下,如果在 MicroLogic 脱扣单元上对采用旋转式刻度盘的任何基本保护设置进行了修改,则 MicroLogic 脱扣单元会立即切换为正常模式。5 秒后,MicroLogic 脱扣单元会自动恢复为 ERMS 模式。在系统中内部控制所致的短暂延时过后,ERMS 可能会被激活。在操作设备之前,应确保 IO 模块的输出 3(O3) 为“开启”状态,且 MicroLogic HMI 显示 ERMS。此时按下测试按钮,33 34接点之间的指示灯点亮。
是否有帮助?