我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器在安装EIFE后二次接线端子标识需要更换吗?
问题描述:
MTZ空气断路器在安装EIFE后二次接线端子标识需要更换吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ在安装EIFE后,由于EIFE会占用其它附件的位置,附件的位置会发生变化,如自行安装时需更换接线端子标识,

对于MTZ1需将CD2,CD1,CE1,CT1标识替换成EIFE标识,如下图:

对于MTZ2/3需将整张标识纸换掉,如下图: