我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ2、MTZ3空气断路器选配EIFE时标配的OF数量为几个,可增加几个?
问题描述:
MTZ2、MTZ3空气断路器选配EIFE时标配的OF数量为几个,可增加几个?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ2/MTZ3选配EIFE时,EIFE会占用OF1和OF2的位置,但实际上OF模组是整体向左移动;

OF1~OF4仍然是标配的,可增加的OF数量减少为6个。