问题描述:
IFE、EIFE、IFM、IO模块和 FDM121 显示器的功能性接地是如何实现的?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
IFE、EIFE、IFM、IO模块和FDM121显示器具有功能性接地。其功能性接地由保护性接地导线 (PE) 电阻不超过 0.1 Ω 的组件(机柜与金属 DIN 导轨)的金属部件来提供。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
IFE、EIFE、IFM、IO模块和FDM121显示器具有功能性接地。其功能性接地由保护性接地导线 (PE) 电阻不超过 0.1 Ω 的组件(机柜与金属 DIN 导轨)的金属部件来提供。
是否有帮助?