问题描述:
MTZ Micrologic X型空气断路器未选配AD或VPS模块时在运行电流小于额定电流20%时电能还能正确计量吗?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
不能,所以如果想在整个电流范围(典型的比如运行电流小于额定电流20%时)内执行可靠的电能测量,必须选配AD外部供电模块或VPS模块为控制单元供电。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
不能,所以如果想在整个电流范围(典型的比如运行电流小于额定电流20%时)内执行可靠的电能测量,必须选配AD外部供电模块或VPS模块为控制单元供电。
是否有帮助?