Video:TeSys Deca接触器LC1D09-38的安装和拆卸方法
问题描述:
TeSys Deca接触器LC1D09-38的安装和拆卸方法所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器解决方法:
本视频介绍TeSys Deca系列接触器LC1D09到38 的安装和拆卸方法。
视频主要包含如下内容:
1、LC1D09-38接触器导轨安装和拆卸的详细步骤。
注意:LC1D09到38接触器可以夹持安装在35 mm 的导轨上。
2、LC1D09-38接触器底板安装时,安装信息及注意事项。交流线圈的安装孔是2个长圆孔,左右的中心距是35mm,上下的中心距是60/70mm可以调的,在产品背面可以看到M4 35*60/70mm等安装信息;直流线圈的安装孔是2个圆孔,左右的中心距是35mm,上下的中心距是70mm,在产品背面可以看到M4 35*70mm等安装信息。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。