Video:TeSys Deca接触器LC1D80-95的安装和拆卸方法介绍
问题描述:
TeSys Deca接触器LC1D80-95的安装和拆卸方法介绍所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器解决方法:
本视频介绍TeSys Deca接触器LC1D80-95的安装和拆卸方法。
主要包含如下内容:
1、LC1D80-95接触器导轨安装和拆卸的详细步骤。
注意:LC1D80-95交流线圈接触器可以夹持安装在 1根35 mm 或者1根75mm的导轨上。LC1D80-95直流线圈接触器仅可以安装在1根75mm的导轨上。
2、LC1D80-95接触器底板安装时的安装信息及注意事项。
LC1D80-95接触器底部有3个Φ6.5的固定孔,上面1个,下面2个,上下中心孔间距100/110mm可调的,下面2个螺丝孔的中心距是40mm。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。