我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV630或930休眠唤醒功能是什么,如何设置?

问题描述:
ATV630或930休眠唤醒功能是什么,如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

本视频主要介绍ATV630,ATV930系列变频器休眠唤醒功能及其相关设置。

首先介绍了休眠唤醒功能的使用背景,以具体实例介绍休眠功能的参数设置,进入休眠模式的逻辑;其次介绍了唤醒模式设置的相关参数和设置方法。

图文版设置教程详见如下链接:

ATV930变频器PID及休眠唤醒功能如何设置?