我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32驱动器如何设置Modbus地址和波特率?
问题描述:
LXM32驱动器如何设置Modbus地址和波特率?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

通过MBaddress参数设置地址,面板设置步骤:ConF → CoM → MbAd,范围为1~247。

通过MBbaud参数设置波特率,面板设置步骤:ConF → CoM → Mbbd,可以设置三个波特率,如下:

9.6 :9600 波特

19.2 :19200 波特

38.4 :38400 波特