我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]LXM32 屏显报错:E5200,如何解决?

问题描述:
LXM32 屏显报错:E5200,如何解决?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

LXM32 屏显报错:E5200,如何解决?

故障代码:E5200

故障级别:4

简要说明:电机和编码器连接故障 参数_SigLatched Bit 16

原因:编码器电缆不正确或电缆未连接,电磁兼容性。

补救办法:检查电缆连接和屏蔽。