我们今天能为您提供什么帮助?

LXM32A伺服驱动器如何设置面板显示当前速度?

问题描述:
LXM32A伺服驱动器如何设置面板显示当前速度?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

通过HMIDispPara参数设置运行时HMI的默认显示内容。

面板设置步骤:Mon→ SuPV,SuPV的默认值是StAt,显示电机运行状态,

将SuPV的值修改为VAct,显示电机实际速度,

将SuPV的值设置为iAct,显示电机实际电流。