我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TH150S、TH150M、TH200M的测温范围是多少?
问题描述:
TH150S、TH150M、TH200M的测温范围是多少?

所属产品线:
PowerLogic Thermal Tag无线温度传感器

解决方法:

TH150S、TH150M的测温范围是-25℃到150℃;

TH200M的测温范围是-25℃到200℃。