我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TH150M和TH150S安装用的坡莫合金带是否标配?
问题描述:
TH150M和TH150S安装用的坡莫合金带是否标配?

所属产品线:
PowerLogic Thermal Tag无线温度传感器

解决方法:

从下图可知TH150M和TH150S的包装盒中不包含坡莫合金带,需要另外采购坡莫合金带(订货号:SPTH1501 长度50m或订货号: SPTH1502 长度1.5m)。