我们今天能为您提供什么帮助?

TH150M、TH150S与TH200M如何解除绑定?

问题描述:
TH150M、TH150S与TH200M如何解除绑定?

所属产品线:
电能管理; PowerLogic Thermal Tag无线温度传感器

解决方法:

TH150M、TH150S与TH200M解除绑定(也叫做离网)的方式有2种:被动离网与主动离网。

被动离网:使用者可以通过连接网关电气调试软件对传感器逐个进行“设备解绑”和“删除设备”操作,从而使传感器从网关离网;

主动离网:当网关处于关机、掉线、检修、等非正常工作模式超过 30 分钟无法恢复,且传感器没有断电,则会进入主动离网模式。

在主动离网模式下,如果老网关恢复工作,传感器在蓝灯闪烁的情况下会恢复与老网关的配对;如果老网关恢复工作之前有新网关打开入网窗口,则传感器会在红灯闪烁的同时,擦除存在 Flash 中与老网关的配对信息,并重新经历一遍通道请求与入网调试步骤,接入到新网关。