PAS500、PAS700、PAS900怎么安装?
问题描述:
PAS500、PAS700、PAS900怎么安装?所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关解决方法:
PAS500、PAS700可以通过后面板安装在 DIN 导轨上。
PAS900可以将 DIN 安装件固定在设备后面板/侧面板上。因此PAS900可以通过后面板/侧面板安装在 DIN 导轨上。
是否有帮助?


PAS500、PAS700可以通过后面板安装在 DIN 导轨上。
PAS900可以将 DIN 安装件固定在设备后面板/侧面板上。因此PAS900可以通过后面板/侧面板安装在 DIN 导轨上。
是否有帮助?