我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PAS500、PAS700、PAS900电源电压多大?
问题描述:
PAS500、PAS700、PAS900电源电压多大?

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

PAS500电源电压220V AC 50Hz;设备前端需配合使用 220V AC, 2A 的断路器;

PAS700、PAS900电源电压12-48V DC。