我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM28A怎样禁用STO安全功能?
问题描述:
LXM28A怎样禁用STO安全功能?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

如果不使用安全功能 STO,必须将其禁用。插入 CN9 的跳线,桥接引脚 1 和引脚 4以及引脚 2 和引脚 3,以禁用安全功能 STO。CN9 的跳线在供货状态时是插好的。