我们今天能为您提供什么帮助?

中间继电器RSB1A160*和底座RSZE1S48M配合使用时需要注意什么?

问题描述:
中间继电器RSB1A160*和底座RSZE1S48M配合使用时需要注意什么?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

中间继电器RSB1A160*热电流是16A的,而底座RSZE1S48M的热电流为10A,所以中间继电器RSB1A160*和底座RSZE1S48M配合使用时,端子11和21、14和24、12和22都必须连接起来。