我们今天能为您提供什么帮助?

RMNF22TB30控制继电器可否给R1和R2定义不同的输出逻辑?

问题描述:
RMNF22TB30控制继电器可否给R1和R2定义不同的输出逻辑?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RMNF22TB30控制继电器可以给R1和R2定义不同的输出逻辑;

通过NFC功能进入手机软件配置界面后,进入“Manual configure”设置界面,在此界面中可以分别配置R1和R2的输出逻辑,如下图。